Renesas Synergy™

FAQ 105547 : SH7750R、SH7751RのRTCのみ使用する場合、RTC以外の電源を切断することは可能ですか?

SH7750R、SH7751RのRTC用電源端子は、RTC のみ使用する場合にも本電源端子を含めてすべての電源端子に電源を供給してください。

 

 

適用製品

SH7751R
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください