Renesas Synergy™

FAQ 1002649 : システム・クロックやサブシステム・クロックは、 水晶振動子を接続せずにクロック入力をしてもよいですか。

クロック入力は可能で、システム・クロックは CLKX1端子に、 サブシステム・クロックは RTCX1端子に、それぞれ入力してください。
ただしシステム・クロックは 18.432MHzでないと PLLがロックしないので、 一般的な使用方法としてはお勧めできません。

 

 

適用製品

UPD30122F1-180-GA2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください