Renesas Synergy™

FAQ 1004539 : V850E/MA1で、各I/O のアクセスには何クロックかかるでしょうか? [V850E/MA1]

I/Oポート (周辺I/Oレジスタ) に対するアクセス自体は VSWCレジスタの設定で決まり、 50MHzでの推奨値12Hを使用すると6クロック必要になります。
ビット操作命令の場合にはリード・モディファイ・ライトとなるので、 アクセスは 13クロック (アクセス2回+演算) 必要となります。

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください