Renesas Synergy™

FAQ 1006194 : フォトカプラの低減率(△PD/℃、△PC/℃)とは?

許容損失(発光側:PD、受光側:PC)に関し周囲温度が1℃上昇した時の許容損失の低減率を示します。

具体的な事例としてPS2502の場合、データシートの絶対最大定格に低減率(発光側)として下記記述があります。



この発光側の低減率(△PD/℃)はデータシート(特性曲線)で25℃以上における直線の傾きとして示されます。

受光側についても同じように、データシートに記載されています。

適用製品

フォトカプラ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください