Renesas Synergy™

FAQ 105025 : 【低消費電力機構】キーオンウェイクアップの復帰条件はエッジか、レベルか? [2003/07/04]

レベルを判定して復帰します。このため、キーオンウェイクアップ機能有効端子が、復帰条件の状態でRAMバックアップモードに遷移すると、すぐに復帰します。
復帰条件に関してはデータシートをご参照ください。 (#101945)

 

 

適用製品

4286
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください