Renesas Synergy™

FAQ 1010621 : RJK5020DPKのデータシートのOutlineに1.Gate、2.Drain(Flange)、3.Sourceと記載されております。2.のFlangeとはどこをさしているのですか?

Flangeとはパッケージ外形の出張っり部分を意味します。対象製品では放熱フィンのことを指します。

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください