Renesas Synergy™

FAQ 104926 : 【置き換え】  M38039FFFP(標準品)で開発したソフトをM38039FFHFP(H仕様)でそのまま使用することは可能か。[2004/09/03]

標準品からH仕様への置き換え時にはプログラムの変更は必要ありません。
但し、CPU書き換えモードを使用している場合はフラッシュメモリのタイプが標準品とH仕様では異なりますので、プログラムの変更が必要になります。 (#101966)

 

 

適用製品

3803H
3803L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください