Renesas Synergy™

FAQ 1006681 : uPD78F9177から uPD78F9177Aに切り替えるとなにが変わるのか?

uPD78F9177から uPD78F9177Aへの主な変更点は以下のとおりです。

(1) 制限事項の修正
以下の制限事項が修正されています。
・ポート5入力時の制限事項

(2)動作速度の改善
最高動作クロック周波数が以下のように改善されています。

uPD78F9177: 5MHz
uPD78F9177A: 10MHz
uPD78F9177A(A): 10MHz
(uPD78F9177A(A1): 5MHz)


(3) フラッシュ信頼性の向上
高信頼性の(A)品及び(A1)品を準備

 

 

適用製品

UPD7890xx/7891xx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください