Renesas Synergy™

FAQ 105357 : H8/38004Fを使用しているのですが、何故かシステム予約のベクタ17割込みが発生してしまいます。

今回の現象は、HD64F38004で発生する可能性があるものです。 HD64F38004使用上野注意事項として技術情報が出ています。 以下のサイトからこの技術情報がダウンロードできます。
https://www.renesas.com/ja-jp/doc/products/mpumcu/tu/001/tnh8257a.pdf 
技術情報の中に発生現象と現象への対策方法が記載されています。 御参照下さい。

 

 

適用製品

H8/300L Super Low Power
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください