Renesas Synergy™

FAQ 103628 : 端子IRQ0-Aと端子IRQ0-Bはどのように使い分けるのでしょうか。

IRQ0~11の各端子には、同一チャネルでA端子IRQn-A)とB端子(IRQn-B)があり、どちらか一方を外部割込み端子として選択する事が可能 です。また、外部割込みとして選択されたかった端子は、汎用ポートとして使用する事が可能になります。ポート設定方法は、ポートファンクションコントロー ルレジスタB(PFCRB)とポートファンクションコントロールレジスタC(PFCRC)で設定して下さい。(ハードウェアマニュアルI/Oポート参 照)

 

 

適用製品

H8SX/1600
H8SX/1663
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1622
H8SX/1580
H8SX/1544
H8SX/1520R
H8SX/1520
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください