Renesas Synergy™

FAQ 106878 : 【D/Aコンバータ】 D/A絶対精度について、VREF=4.0~5.5Vの場合、1%と書かれています。これはどのように解釈すれば良いですか? [2008/03/12]

VREF=5.12Vの場合、誤差の最大は、5.12V x 0.01=0.0512V(51.2mV)になるという事です。ただし、これは規格値であり条件内での最大値です。 (#106896)

 

適用製品

3803H
3803L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください