Renesas Synergy™

FAQ 105405 : A/D変換器を使用しない場合、AVccは未接続(オープン)でも良いでしょうか。

AVccをオープンにしますと、A/D変換器のアナログ回路部分の電圧が不定となり、A/D変換機内のアナログ回路とデジタル回路のレベルシフタ部分で貫 通電流が流れる恐れがあります。従いまして、必ず何らかの電位に固定する必要があります。ポートBを使用する場合を考慮し、Vccに固定する事を推奨します。

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください