Renesas Synergy™

FAQ 103167 : H8S/2238B,2236Bは、電源電圧(Vcc)に3.3V、アナログ電源(AVcc)とリファレンス電源電圧(Vref)に5.0Vを印加して使用することは可能でしょうか?

はい。H8S/2238B,2236Bは、電源電圧(Vcc)に3.3V、アナログ電源(AVcc)とリファレンス電源電圧(Vref)に5.0Vを印加して使用することが可能です。

適用製品

H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください