Renesas Synergy™

FAQ 105363 : オンボードでのプログラム書き換えに必要な端子はどの端子になるでしょうか。

ブートモードではモード設定の為のP95、P34と シリアル通信の為のRXD32、TXD32の計4本となります。
ユーザーモードではモード設定の為のP95と、任意のデータ通信端子が必要となります。 (H8/300L-SLP)

ブートモードではモード設定の為のNMI、E7_0と、シリアル通信の為のRXD32、TXD32の計4本となります。
ユーザーモードではモード設定の為のNMIと、任意のデータ通信端子が必要となります。 (H8/38602Rグループ)

ブートモードではモード設定の為のNMI、P36とリアル通信の為のRXD32、TXD32の計4本となります。
ユーザーモードではモード設定の為のNMIと、任意のデータ通信端子が必要となります。 (H8/38076Rグループ、H8/38086Rグループ)

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください