Renesas Synergy™

FAQ 103524 : LDPR00のパレット色を表示したい時、フレームメモリ(表示ドット位置)のデータ値は何を書き込むのでしょうか?

パレットを使用する場合は、フレームメモリ上の8ビットのデータはパレットの番号を指定します。LCDCは、データが指定した番号のパレットから色/諧調データを取り出し液晶に送ります。

適用製品

SH7727
SH7721
SH7720
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください