Renesas Synergy™

FAQ 103228 : Flash版からMask版への切り替えの際の注意点は?

FWE端子処理(Low固定)願います。

発振子とのマッチングをMask版で行うようにお願い致します。また、必要に応じてノイズ評価、消費電流評価、I/O特性評価をお願い致します。Flash版の専用レジスタをアクセスする様なソフトウェアが含まれる場合、MASK版ではソフトの変更が必要です。

 

適用製品

H8S/2600
H8S/2668
H8S/2655
H8S/2649
H8S/2643
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2500
H8S/2400
H8S/2437
H8S/2300
H8S/2368
H8S/2355
H8S/2350
H8S/2345
H8S/2200
H8S/2282, 2280
H8S/2276
H8S/2245
H8S/2215
H8S/2214
H8S/2100
H8S/2199R
H8S/2194
H8S/2189R
H8S/2172
H8S/2168
H8S/2158
H8S/2140B
H8S/2114R
H8S/2111B
H8S/2110B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください