Renesas Synergy™

FAQ 103392 : DMA転送を中断することはできますか?

DMA転送を中断する条件は、下記の通りです。

(1)NMI割り込みの発生

(2)DMACによるアドレスエラー発生

(3)DREQ#のハイレベル検出(外部リクエストモードで、DREQ#をローレベルで検出する場合)

  サイクルスチールモードでは、DMAチャネルコントロールレジスタ(CHCR)のDEビット(DMACイネーブルビット)またはDMAオペレーションレジ スタ(DMAOR)のDMEビット(DMACマスタイネーブルビット)をクリアすることにより、DMA転送の中断が可能です。

 

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください