Renesas Synergy™

FAQ 1005972 : オペアンプuPC358で音声信号の増幅をしたところ、出力にクロスオーバ歪みが出ます。

はい、おっしゃるとおりです。
クロスオーバ歪みが問題となる場合は uPC1458や、オーディオ用の uPC4572など、 またはクロスオーバの出ない uPC4742などをご利用ください。

適用製品

オペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください