Renesas Synergy™

FAQ 104809 : 【PWM出力】 PWM出力を"L"にするにはどうすればよいか。[2003/12/08]

次の2方法があります。

○ 現在のPWM周期の出力後に"L"出力したい場合
PWMレジスタに"00h"を書き込むと、次のPWM周期以降"L"レベルを出力します。
○ PWM周期に関係なく、すぐに"L"出力したい場合
PWM出力と端子を共用しているポートの出力データを"0"に、方向レジスタを"1"にして、PWM機能許可ビットを"0"(禁止)にすると、ポートとし て"L"レベルを出力します。初期設定で上記のようにポート設定した後、PWM機能を使用していた場合は、PWM機能許可ビットを"0"にした次のサイク ルから"L"レベルを出力します。

(#103037)

 

 

適用製品

3803H
3803L
3850A
3858
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください