Renesas Synergy™

FAQ 1007107 : I2CバスへのDMA転送速度は、最大どの程度でしょうか?

このような考察をする必要はありません。
DMAの転送速度は、I2Cで要求される速度より遙かに早い転送速度です (4クロックで 1バイト転送可能で、転送毎に CPUが動作するのでこの半分の転送速度と考えられる)。
転送速度は I2Cでの転送速度が支配的です。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください