Renesas Synergy™

FAQ 1007300 : ウォッチドッグ・タイマは、プログラム実行中に動作停止・開始できますか?

ウォッチドッグ・タイマは一度起動すると、ソフト的に停止させることはできません。
ウォッチドッグ・タイマはソフト的に停止できない事で、ソフトの監視に使用することができます。
ただし、V850ES/Kx1のウォッチドッグ・タイマ2については動作が異なります (Q2を参照)。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください