Renesas Synergy™

FAQ 1002630 : 液晶表示のコントラストが悪いのですが、原因は何でしょうか?

まず、uPD17012からの駆動信号の振幅が十分であるかどうかをご確認ください。
問題なければ、お使いの液晶板について、 駆動電圧と視野角やコントラストについての仕様をご確認の上、 駆動波形を添えて、液晶板の製造メーカへご相談ください。
なおマイコン側では、クロック周波数や VDDを固定のままでは、 液晶のフレーム周波数や駆動電圧を変更することはできません。

適用製品

17K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください