Renesas Synergy™

FAQ 103732 : クロックを供給しない状態で、マイコンをリセットできないのか?

リセット後のCPUクロックがオンチップオシレータでない製品の場合、クロックを供給しない状態では、回路はリセットされません。 リセット時は、保証範囲の電源電圧を印加した状態で、安定したクロックを入力してください。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください