Renesas Synergy™

FAQ 107426 : 【A/Dコンバータ, 低消費電力機構】 A/Dコンバータ使用時、消費電流の抑制方法はあるか。 [2009/08/05]

次のような方法があります。

  1. 必要なときのみ、A/D変換を行うようにしてください。
  2. A/D変換中以外、抵抗ラダーがVREFから切り離されるように、VREF入力スイッチビットを“0”(自動)にしてください。
  3. ウェイトモード、ストップモード時、次のような処理をしてください。
    • A/D入力端子:外部で“H”または“L”に固定
    • A/D変換を終了させる
      (A/D変換終了ビットが“1”であることを確認)

 

適用製品

3823
38D2
38D5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください