Renesas Synergy™

FAQ 1006145 : CTR (Current Transfer Ratio) とは?

フォトカプラにおいての入力と出力間の電流効率を表します。
出力側電流ICを入力側電流IFで割った値 〔CTR=IC/IF×100〕で、単位は%で表します。
電流伝達率とも称し、通常汎用フォトカプラの最も重要な性能指標です。



尚、CTRは下記に示す固有の特性を有します。

IF(LEDに流す順電流)に依存する
周囲温度の影響を受ける
経時的(経年的)変化がある

これらの特性に関しては、下記解説を参照して下さい。
https://www.renesas.com/ja-jp/products/optoelectronics/technology/ctr.html

 

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください