Renesas Synergy™

FAQ 1010626 : RJK60S5DPK-M0の逆回復時間trrはどのくらいでしょうか?

逆回復時間trrは「Body-drain diode reverse recovery time[trr]」として400ns Typ.としてデータシートに規定されています。

本FAQには、生産中止品の情報も含まれています。

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください