Renesas Synergy™

FAQ 106376 : 【スペシャルファンクションレジスタ(SFR)】 使用しない機能のSFRの設定は、どうすればよいか。[2006/09/26]

リセット時の初期値と同じ値を設定してください。(#106398)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください