Renesas Synergy™

FAQ 103844 : スピードの遅い周辺ICを接続したい。動作クロックの周波数を下げるしか方法はないのか?

スピードの遅い周辺ICを接続する場合、ソフトウェアでウェイトを挿入する方法があります。ソフトウェアウェイトを挿入しても接続できない場合は外部からのRDY信号によりウェイトを挿入する方法があります。

 

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください