Renesas Synergy™

FAQ 1008686 : 電源電流が規格を越えてしまいます。

電源電流の規格は、端子の出力電流を含みません。これは、負荷に依存して、単体デバイスで定義できないためです。負荷状態で電源やグランドに電流計を挿入すると、出力電流が加算されてしまいます。
また、入力がオープンでは貫通電流が流れますので、低消費電力モードなどでは、規格を越える可能性があります。
出力がオープンで、入力がハイかロウに固定の状態が、電源電流の規格に相当する条件です。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください