動作します。ウエイトモードではCPUは停止しますが、大部分の周辺機能は動作します。
ウォッチドッグタイマをご使用の場合、ウエイトモードでもウォッチドッグタイマがアンダーフローする前にウォッチドッグタイマ制御レジスタへの書き込みを 行ってください。タイマを用いて、ウォッチドッグタイマの周期より短い周期で定期的にウエイトモードから復帰し、ウォッチドッグタイマ制御レジスタへの書 き込みを行うなどの方法があります。 (#102139)
適用製品
3803H |
3803L |
3823 |
3850A |
3858 |
38D2 |
38D5 |
7544 |
7545 |
7546 |
7547 |
7548 |
7549 |