Renesas Synergy™

FAQ 104823 : 【A/Dコンバータ】 正確なA-D変換を実現するためのハードウェア上の注意点はあるか。[2003/12/08]

A-D変換を行うためには、内部コンデンサを充分に充電する必要がありますが、A-D変換対象のインピーダンスが高いと充放電に時間がかかり、正確な変換 値が得られません。正しいA-D変換を行うためには、アナログ入力端子に接続する信号源のインピーダンスを可能な限り低くしてください(10kΩ以下)。 また、A-D変換時に発生する入力電流の影響を抑えるためアナログ入力端子に0.1μF程度のコンデンサを付加してください。 (#103045)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください