Renesas Synergy™

FAQ 103633 : SH7615とSH7616の製品仕様の違いを教えて下さい。

SH7616はSH7615に対して、下記の改良を加えています。

・Ethernet用FIFOサイズ:送信用受信用それぞれ 512Byte→2048Byteに拡張。
・送信バッファ長指定:4バイト単位→バイト単位可能。
・CAMマッチ信号への対応
・SIOF(FIFO内蔵シリアルインタフェース)を1チャネル追加。

詳細については添付資料を参照下さい。

添付資料:

『SH7615とSH7616の詳細仕様比較』


尚、SH7615とSH7616は同一パッケージ品(QFP-208)にてフルピンコンパチになっております。

 

適用製品

SH7616
SH7615
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください