Renesas Synergy™

FAQ 103626 : SH-4には、PCI V2.1規格に対し、サポートしていない項目が有ると聞いています。詳細を教えてください。

 1) PCI V2.1規格では、PCIデバイスのI/O空間として256Byte以下となっておりますが、 SH-4は1MByteを要求します。

 2) PCI  V2.1規格では、コンフィギュレーションアクセスを受け付ける際、BE<3:0>の値のあらゆる組み合わせに対応する仕様ですが、SH-4では、BE<3:0>の値は無視され、ロングワードでのアクセスのみ対応可能です。 (SH7751RではV2.1規格に対応しています。)

 

適用製品

SH7751
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください