Renesas Synergy™

FAQ 1005844 : パワートランジスタやパワーMOSFETの周囲温度に対する全損失の特性グラフに”無限大放熱板付”とありますが、この無限大放熱板付の意味を教えてください。

無限大放熱板付≒Tc=25℃とみなします。すなわち、きわめて大きな放熱器をつけて接合部の熱を外部に放散させ、ケース温度を25℃にしなければなりません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください