Renesas Synergy™

FAQ 107162 : 未使用端子の処理で、ポートP12_0(XIN)、P12_1(XOUT)端子を抵抗を介してVCCに接続(プルアップ)する理由は?プルダウン処理でもよいか?

リセット解除後、ポートP12_0(XIN)、P12_1(XOUT)端子は入力状態です。
したがって、両端子をプルダウン処理しても問題ありません。

《ハードウェアマニュアルでポートP12_0(XIN)、P12_1(XOUT)端子の未使用時、プルアップ処理を推奨している理由》

ポートP12_0(XIN)、P12_1(XOUT)端子の未使用時に、万が一、XIN-XOUT端子がクロック発振の設定になった場合、XOUT端子から“H”レベルが出力されます。
このとき、両端子をプルダウン処理していると、マイコン内部でXIN端子側へ電流が流れて、常時、数μAの電流増となってしまいます。このため、プルアップ処理を推奨しています。

適用製品

R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください