Renesas Synergy™

FAQ 103796 : A/D変換速度が知りたい。

10ビット分解能で、サンプル&ホールドありの場合、33φADサイクル
8ビット分解能で、サンプル&ホールドありの場合、28φADサイクル
となります。
例えば、M32C/85グループでは2.06μs(φAD=16MHz・10ビット分解能・サンプル&ホールドあり)、M16C/62Pグループでは2.75μs(φAD=12MHz・10ビット分解能・サンプル&ホールドあり)です。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください