Renesas Synergy™

FAQ 105544 : EXTAL端子の入力電圧特性(VIH/VIL)は、水晶発振子が守らなければならない規定なのでしょうか?

EXTAL端子のDC特性における入力ハイレベル電圧(VIH)、入力ローレベル電圧(VIL)の規定は、外部クロック使用時の値です。
水晶発振子を使用する場合は、該当しません。

適用製品

SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください