Renesas Synergy™

FAQ 1009946 : DMACやDTCが内部バスを使用している状態で、CPUは継続して処理を実行できますか?

CPUバス(FバスおよびMバス)のみ使用する処理であれば、DMACやDTCによる内部バス使用状態でもCPUは継続して処理を実行できます。

適用製品

SH7285, SH7286
SH7243
SH7214, SH7216
SH7231
SH7239, SH7237
SH7211
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください