Renesas Synergy™

FAQ 1007330 : タッチパネルを構成する 2枚の機能性電極膜 (X-Y) 間の静電容量に仕様上の制限はありますか?

VR4181 (uPD30181) はクォータVGAサイズのパネルを対象としており、 それ以上の容量が付帯する大きなサイズのパネルには対応しません。
VR4181A (uPD30181A) や VR4121 (uPD30121) には、この制限がありません。

適用製品

UPD30181AF1-131-GA3
UPD30181GM-66-8ED
UPD30181GM-66-8ED-A
UPD30181AYF1-131-GA3
UPD30181AYF1-131-GA3-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください