Renesas Synergy™

FAQ 1002698 : Vxworksの BSPは用意してあるのか?

μITRON (RX4000 Ver.4);μITRON 4.0仕様をサポートしています。
VxWorksの BSPもあります。Linuxも対応可能です。
本件は全て販売店経由でお問い合わせください。

適用製品

UPD30541GD-167-WML
UPD30541GD-200-WML
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください