Renesas Synergy™

FAQ 107135 : ルネサスのDAC、I/Oエキスパンダは鉛フリーになっていますか?

(1)はい。 M623xxシリーズのDAC、I/Oエキスパンダ全製品でリードフレームの鉛フリーができており、欧州RoHS規制をクリアできます。

(2)一部の製品ではダイボンディングの接着材に鉛を含んでいるものがありますが、欧州RoHS規制範囲内です。

適用製品

D/Aコンバータ
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください