Renesas Synergy™

FAQ 107323 : HD26LS31,HD26LS32Aは、パーシャル・シャットダウンは保証されているのでしょうか。

HD26LS31,HD26LS32Aに関しましては申し訳ありませんがパーシャルシャットダウンは保証できません。


キーワード:パーシャルシャットダウン

 

適用製品

RS422/423用IC, IEEE 485/488 インタフェース
シリアル通信用IC
シリアル通信I/F
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください