FAQ 1011856 : SHファミリで【E10A-USB】設定内容がセッションに保存されない。

Q : 質問

SHファミリで【E10A-USB】の外部フラッシュメモリ書き込み機能を使用するために、

[基本設定]メニュー→[エミュレータ]→[システム…]から開く [Configuration]ダイアログボックスの[Loading flash memory]ページで設定を行ったが、設定内容がセッションに保存されない。 


A : 回答

エミュレータの接続操作時に[デバッグ]メニューの[CPUのリセット][実行][リセット後実行]で接続すると設定内容が保存されません。

エミュレータの接続操作は、SuperH™ファミリ用E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアルの

「4.4 エミュレータの接続」「4.5 エミュレータの再接続」の方法で接続してください。

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください