FAQ 1004667 : モータドライバUPC1246のVref端子を 0~5V可変した場合 モータの速度はどのようにコントロールされるのでしょうか? (例えば出力デューティが変わるなど)

Vs電圧が固定の場合はコイルに流れる電流も一定となりますので、回転数も一定となります。
Vref端子の外付けダイオードによりクランプ回路を構成することで、 外付け上側トランジスタの損失を Vs に依存せず一定に保持する事が出来ます。

技術資料の p.8をご参照ください。
Vrefを 0Vとしたときは、外付け上側トランジスタのベース電圧が -VBE となりますので、 上側 Tr は OFF となります。
Vrefが 3VBE 未満でも同様です。

詳細は、 アプリケーション・ノートの p.3 の図1 をご参照ください。

 

 

適用製品

民生機器向けモータ
産業機器向けモータ
モータアルゴリズム
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください