Renesas Synergy™

FAQ 104811 : 【PWM出力】 PWM出力を"H"レベルから始めることはできないのか。[2003/12/08]

PWM機能許可ビットによってPWMを許可した後、PWM端子から一時的に"L"レベルが出力されてから、PWMは"H"から開始します。この"L"レベルの出力時間は次のとおりです。

○ カウントソース選択ビット="0"の場合
(n+1)/(2×f(XIN)) 秒  n=PWMプリスケーラ設定値
○ カウントソース選択ビット="1"の場合
(n+1)/f(XIN) 秒  n=PWMプリスケーラ設定値

(#103039)

 

 

適用製品

3803H
3803L
3850A
3858
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください