Renesas Synergy™

FAQ 1009892 : 他社SRAMから置き換える事を検討していますが、アドレスピンの番号が同じではありません。設計変更なく置換え可能でしょうか?また、マイコンのアドレス番号とも異なった番号で接続して構いませんか?

非同期系SRAMのアドレスピンの番号には特に意味は無く、その番号に関係無く他社SRAMとの置換え、及びマイコン等の他部品と接続頂いて問題ありません。

 

適用製品

Low Latency DRAM
Asynchronous SRAM
Network SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください