Renesas Synergy™

FAQ 107483 : [R8Cファミリ用リアルタイムOS] 1つの量産契約で組み込むことのできる製品の種類と台数は?

契約書に記載した対象製品に限り組み込みできます。
組み込み可能な台数に制限はありません。ソースコードの有無により下記2種類の量産契約を用意しています。
必要に応じた量産契約製品をご購入ください。

量産契約の種類:
(1) 組込み数量制限無し、ソースコード無し
(2) 組込み数量制限無し、ソースコード付き

 

 

適用製品

R8Cファミリ用リアルタイムOS [MR8C/4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください