Renesas Synergy™

FAQ 1006767 : uPD789446にLCDを接続する場合の推奨外付け回路を教えてください。

LCD用の昇圧に4個のコンデンサ(いずれも0.47uF)が必要です。接続は、以下のようにしてください。

      CAPH端子とCAPL端子間: 0.47uF  (C1)
      VLC0端子とGND間   : 0.47uF  (C2)
      VLC1端子とGND間   : 0.47uF  (C3)
      VLC2端子とGND間   : 0.47uF  (C4)

VLCn、GND間のコンデンサは電解タイプでも構いませんが、リークの小さいものを選んでください。
なお、CAPHとCAPL間のコンデンサは、無極性であることが必要です。

LCDパネルとマイコンの接続(COM0~COM3、S0~S14)は、 ユーザーズ・マニュアル の図13-12 のとおりです。

 

 

適用製品

UPD78944x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください