Renesas Synergy™

FAQ 105085 : 電源投入時のRESET端子への"L"レベル期間はどれくらい必要か? [2001/03/05]

電源投入時からのリセット解除(RESET端子への"H"レベル入力)までには、発振安定時間+PLLロック時間(最大10ms)の期間、RESET端子へ"L"レベルを入力してください。
(例:発振安定時間15msの場合、25ms(15ms+10ms)の"L"レベル入力が必要)

発振安定時間については、発振子メーカ殿から提示のある発振安定定数/時間を採用願います。
以下にPLLロック時間の規定値を示します。

項目定格値
最小標準最大
PLLロック時間     10ms

条件.3V系電源=3.3V±0.3V、5V系電源=5.0V±0.5V、Ta=-40℃~125℃

 

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください