いいえ違います。例えば P3や P4~6 のように PMCレジスタや MMレジスタでの設定を行うことなしに A/Dとして使用できると言う意味です。
A/Dとして使用する時には PMレジスタは入力に指定して、出力バッファを切ってください。
A/Dその物は動作しますが、外部から信号を入れた場合、マイコンの出力と衝突します。
適用製品
78K ファミリ |
いいえ違います。例えば P3や P4~6 のように PMCレジスタや MMレジスタでの設定を行うことなしに A/Dとして使用できると言う意味です。
A/Dとして使用する時には PMレジスタは入力に指定して、出力バッファを切ってください。
A/Dその物は動作しますが、外部から信号を入れた場合、マイコンの出力と衝突します。
適用製品
78K ファミリ |